This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:DRV8824的替代器件

Guru**** 2418150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8436, DRV8424, DRV8824, DRV8849, DRV8425, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422866/drv8824-alternate-part-for-drv8824

器件型号:DRV8824
主题中讨论的其他器件: DRV8849DRV8425、DRV8436、 DRV8434、DRV8424

工具与软件:

我们的产品使用 DRV8824。 但是、在计划新设计和现有器件校正时、我们发现器件处于 LTB 中。 建议使用一对一 替代器件或规格和引脚匹配的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RAM:

    您可以继续使用 DRV8824PWPR、这是 TI 正在标准化我们可订购的器件型号的完全相同部分。  我们所有电机驱动器现在都应以"R"结尾、以指示它们采用卷带包装格式。  DRV8824不是 LTB。   

    不过、如果您对更新的器件感兴趣、请查看 DRV8436 、它具有相同的价格、但更小的封装选项、具有更多功能。   

    如果您需要驱动两个步进电机、则可以查看 DRV8849。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    就像我在另一篇帖子中的回复一样、DRV8824当前处于有效配送状态。 可能是特定封装数量选项、也可能是 LTB。 此器件的卷带选项不是 LTB。 也就是说、与 DRV8824相比、我们的产品系列中有几款新型步进驱动器具有升级架构。

    您可以考虑这些器件中的任何一款、即 DRV8436、DRV8425、DRV8424和 DRV8434。 但是、这些器件可能不是一一对应的替代器件、而是100%引脚对引脚的替代器件。 它们在功能上是等效的。 谢谢你。

    此致、Murugavel