This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:如何在不将多个 DRV2511Q1EVM 连接到 PC 的情况下使用外部输入

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422813/drv2511q1evm-how-to-use-external-input-without-connecting-multiple-drv2511q1evms-to-a-pc

器件型号:DRV2511Q1EVM

工具与软件:

我同时使用多个 DRV2511Q1EVM。

如果我使用外部输入、是否可以在不将每个电路板连接到 PC 的情况下启用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、竹内山

    如果不对 EVM 进行一些修改、就无法进行此操作。 在连接到 PC 的 EVM 上、您至少需要使用电线将信号 EN 和 STDBY 连接到第二个 EVM。 EN 需要为高电平、STDBY 需要为低电平才能使器件正常工作

    此致、
    Arthur