This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:三相电机驱动器

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415119/drv8312-3-phase-motor-driver

器件型号:DRV8312

工具与软件:

HII、

在我们的设计中、我们只想使用 IC DRV8312的两相输出。  我们能否仅使用 DRV8312 IC 的两个输出来使第三个输出不连接(NC)。

您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    此常见问题解答中提供了以下说明来解答您的问题:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    如果您仍然需要帮助、请告诉我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    "您能否提供 DRV8312的详细引脚连接? 我已经查看了常见问题解答、但仍有一些疑问。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    PWM_x 和 RESET_x 应连接至 GND。

    我建议将 GVDD_x 连接到建议的电压范围、否则您会遇到触发 GVDD_UV 的故障。  PVDD_x 也应连接到其他电源、但无需使用任何大型去耦对其进行去耦。  在该引脚上只需1uF 或0.1uF 连接到 GND 即可。

    为避免 BST_x 欠压保护、您需要根据建议为电容器供电、仅100nF 的小电容就足够了。  

    OUT_x 应保持悬空。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    由于 OUT_C 是未使用的相位、未使用相位(BST_C)的自举电容器是否需要连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    您不希望 BST_x 连接到 GND、因为它由 GVDD 供电

    我进一步咨询了我的团队、您实际上可以保持 out_x (在您的情况下为未使用的 PHASE、即 out_C)悬空、并使用电容器将 BST_x (在您的情况下为 BST_C)连接到 out_x。 我建议使用将 BST_x 连接到 OUT_x 的电容器进行测试、但也可以将 OUT_x 和 BST_x 悬空进行测试。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    由于 OUT C 未连接在上述三相电机驱动器中、我能否将其用于驱动下图所示的其他电机(即使用2个 DRV8312 IC 可以驱动3个不同的电机)? 它是否会导致任何时序或功能问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    可能出现的一些问题是某些保护功能会受到影响、并且可能无法准确检测故障。 如果每个电机的电压要求不同、也可能会导致问题。

    您似乎正在尝试驱动有刷电机? 如果是、我建议查看此处的有刷和步进电机驱动器:

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/overview.html

    https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/overview.html

    如果您有任何与有刷或步进电机驱动器相关的问题、请单独发布、以便将其分配给正确的团队。

    此致、

    Yara