This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:最小元件高度

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422524/drv8912-q1-minimum-component-height

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

您好!

在 DRV8912QPWPRQ1的数据表中、我只看到最大元件高度为1.2mm、而不是最小值。 最低元件高度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    DRV8912-Q1最小高度为1mm。  

    此致!  

    Xino Tillis-Cristo