This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:防夹功能

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8434S, DRV8434SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422055/drv8434s-anti-pinch-function

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1

工具与软件:

您好!  

DRV8434S 是否支持与 DRV8703-Q1 CAN 相同的"分流放大器防夹"实现

此致!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    步进电机的行为不同于 BDC 电机。 因此、 DRV8434S 步进驱动器将无法使用 DRV8703-Q1所能使用的"分流放大器防夹"实施。 在步进电机驱动器中、需要一项用于失速检测的特定功能。 DRV8434S 具有集成失速检测功能。 请查看数据表。 DRV8434SEVM 支持评估失速检测功能。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    由于失速检测需要 SW 交互、是否可以通过硬件实现任何保护来作为失速检测的备用、这种保护不仅对防夹有干扰、而且对于步进电机也是如此?


    谢谢!

    Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    步进电机不是这样工作的。 硬件无法提供其他保护、也无法作为失速检测的备份。 这是专门因为在步进电机中、无论电机是失速还是空载、电流都不会改变。  

    此致、Murugavel