This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:如何使用 BOOSTXL-DRV8301为2MTR-DYNO 套件找到/使用双向电源

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, 2MTR-DYNO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420579/boostxl-drv8301-how-to-find-use-bi-directional-power-supply-for-2mtr-dyno-kit-using-boostxl-drv8301

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
Thread 中讨论的其他器件: 2MTR-DYNO

工具与软件:

您好!

我计划使用2个 BOOSTXL-DRV8301来驱动 2MTR-DYNO 套件。 显然、其中一个电机充当有源负载。 然而、仍然需要最终通过相应的  BOOSTXL-DRV8301在直流总线上以某种方式耗散能量。

我想知道你是否有任何建议,在那里电源可以双向而不燃烧任何东西。 目前、我所能想到的就是使用交流/直流适配器、并联添加一个电容器以缓冲能量转换、从而使另一个电机可以重复使用能量。

 

非常感谢

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    感谢您发送编修。  

    您是否有使用双 BOOSTXL-DRV8301的此计划的原理图设计? 目前、我不太熟悉这个2MTR-DYNO 套件以及它所需的换向/控制、我很想帮助评估电机电流路径、以便更好地解决您的问题。   

    单个 BLDC 驱动器拓扑架构和控制可实现再生电源、 但具有双驱动器系统的电流返回路径和控制方案将具有额外的注意事项、我希望为该设计规划最佳方案。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joahu:

    感谢您的答复。 下面是简单的原理图。 它实际上只是一种具有2个 PMSM 的简单的背对背 dyno 试验台、一个作为 DUT、一个作为有源负载。

    谢谢!

    Haolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应和示意图。

    请让我与我的团队一起回顾这个想法和可能的解决方案、并在即将到来的星期二或更早的时候进行跟进。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haolin:  

    感谢您的耐心。   

    [报价用户 id="625488" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420579/boostxl-drv8301-how-to-find-use-bi-directional-power-supply-for-2mtr-dyno-kit-using-boostxl-drv8301 "]

    目前、我所能想到的就是使用交流/直流适配器、并联添加一个电容器以缓冲能量转换、从而使另一个电机可以重复使用能量。

     

    [报价]

    使用这种方法、您需要确保电容器能够承受较高的电压尖峰、并适当调整大小以足够快地响应、从而获益。  

    如果不尝试向电池提供再生电压、则可以实现再生电阻器、以帮助以受控的方式耗散额外的电流、但回流会给系统增加额外的热量。  

    另一种方法是简单地使用双向电源来帮助吸收这种推挽电流(前提是我理解您的需求)。  

    我希望这些想法有助于更好地了解可能实现的目标。  

    此致、

    -约书亚