This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于 STL_ENABLE 的默认设置

Guru**** 2416340 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421700/mct8316a-regarding-the-default-setting-for-stl_enable

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

器件出厂时、EEPROM 中的 STL_ENABLE 设置是0还是1?
我想知道首次打开电源时 STL_ENABLE 的默认设置。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    请允许我花些时间来研究这个问题。 我明天就会回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joshua San

    这是非常紧迫的。 请尽快回复。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    MCT8316A 中 STL_ENABLE 位的出厂默认值为0或禁用。

    我还将更详细地解释一下该位的功能、以便在您想知道的情况下可以执行什么操作。 此位启用自检库、此库只在引导期间被触发。  

    是否观察到某些 MCT8316A 的 出厂默认 STL_ENABLE 位设置为1?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joshua San

    感谢您的确认。

    我目前正在与客户确认、默认设置似乎为 STL_ENABLE=1。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    客户可以禁用此位并将更改写入 EEPROM、以便 MCT8316A 在启动时不会继续进行自检。

    客户能否提供其看到 STL_ENABLE =1的芯片的顶部符号(如果符号太多、请至少提供1个)?

    此致、

    约书亚