This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD5402Q1EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2416340 points
Other Parts Discussed in Thread: TSD5402Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423517/tsd5402q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TSD5402Q1EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供的 CE/EU 符合性声明  TSD5402Q1EVM

.

该产品最近已添加到我们的产品系列中。 它带有 CE 标记、我们缺少 CE/EU DOC。 它不是在 T. 我也是网站。

提前感谢您的快速响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    通过电子邮件发送。

    此致、
    Gregg Scott