This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:DRV3901-Q1EVM、用于驱动4个并联爆炸熔丝。

Guru**** 2418150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422917/drv3901-q1evm-drv3901-q1evm-to-drive-4-parallel-pyrofuses

器件型号:DRV3901-Q1EVM

工具与软件:

您好!  

我们需要并联测试4个热熔丝、我想知道 如果我们有2个 EVM (每个 EVM 2个驱动器)、最简单的方法是同步4个 DRV3901驱动器。

我们是否可以将 HW OC 引脚连接到4个驱动器?

此致

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您问这个问题。

    正如您提到的、我们可以 短接触发引脚并将其驱动在一起。

    但是、您将面临从单个 PC 同时为两个电路板运行 GUI 的挑战。  另一种方法是短接两个电路板之间的所有 SPI 线路、并使用其中一条作为主器件、在可寻址 SPI 中、我们最多可以支持4个器件、并且您可以从 GUI 更改地址、以便不断更改器件以进行通信。

    如果这有帮助、请告诉我

    此外、对终端系统的外观没有多大好奇、是否所有4个热熔丝都需要一起触发?(或者您是否希望在其中包含延迟)。  我假设它们用于扰动电源路径。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu

    感谢您的回答!

    您是否认为 SPI 足够快、这样它不会影响测试的时序方面? 此外、即使我们有 SPI 激活、也不需要2个 GUI?

    另一种可能是使用2台计算机、并使用硬件触发器触发4个 Pyros、对吧?

    我们的系统有多个并联的电池和一个爆炸熔丝、每个电池都需要在发生短路时同时触发。

    再次感谢、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如果您使用单个 GUI、对于激活、则有一个可用的广播命令、以便可以同时触发全部4个 Pyros。 因此、您可以使用 GUI 在所需状态下配置热熔丝(在这里、您需要单独编写所有驱动程序)。

    此外、您还可以使用任何一个选项进行部署  

    1.  将 硬件触发器与传输到所有驱动器的相同信号配合使用
    2. 使用具有广泛转换命令的 SPI。

    另外,我觉得可以使用2台电脑也是可能的  

    您能不能评论一下系统中有何种时序规格?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、基本来说、这些步骤是:

      1. 连接到第一个 EVM 并配置每个驱动器(脉冲配置和触发器)

      2.在第一个 EVM 仍然通电的情况下断开并连接第二个 EVM

      3. 连接到 第二个 EVM 并配置每个 驱动器(脉冲配置和触发器)

      激活通用触发器(硬件触发器或 SPI、如果使用 SPI 总线)

    是这样吗?

    关于时序、它认为 SPI 会在激活中增加不必要的延迟、因为这是由软件处理的。 我们正在尝试模仿我们系统中的短路行为、该系统将由硬件触发器激活。

    //迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    步骤看起来正确。 也会在 SPI 延迟器件上注明。

    如果您可以进行测试、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu