This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908 OCP 消隐时间

Guru**** 2416340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414666/drv8908-q1-drv8908-ocp-blanking-time

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

大家好、

当 VM 低于20V 时、您可以帮助检查 OCP 抗尖峰脉冲时间要求吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在24小时内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有任何响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!

    该表适用于以下条件 VM = 4.5V - 32V:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Keerthi、

    是否有关于此?的任何反馈

    我们需要知道 VM 低于20V 时的抗尖峰脉冲时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    让我再次 ping 一下系统并对您进行更新。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您是否已获得系统团队的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我检查了设计。 如前所述、对于 VM < 20没有限制。 20也不是一个硬截止 fyi 它更是一个梯度. VM > 20的限制是由于形成了热点、热传感器无法足够快地响应、从而可能会损坏 FET。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    实际上、我知道这种要求是基于过功率情况下的热性能。 我认为必须有一些计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    这是基于我们在对该器件执行 PG 时在内部运行的仿真。 请遵循上述指导。 如果客户方面存在任何混淆、请告诉我、但说明本身很清楚。

    此致!

    Keerthi