This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8432 -自举电容器电压

Guru**** 2416400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421670/drv8412-drv8432---bootstrap-capacitor-voltage

器件型号:DRV8412

工具与软件:

您好!

我们将 DRV8432DKD PWM 电机驱动器 IC 用于有刷直流电机控制应用。 我们将驱动器配置为 Paralel 全桥运行模式。 为此、我们设计了产品说明书图9中给出的原理图。

问题在于、对于某些驱动器、器件的 BST_X-GND_X 和 OUT_X-GND_X 引脚之间的读数不符合其中某些引脚的预期。

例如、对于某些器件、读数如下:

驱动器1:

OUT_A-GND_A = 27.9V、BST_A-GND_A = 27.3V

OUT_B-GND_B = 27.9V、BST_B-GND_B = 27.3V

OUT_C-GND_C = 0.7V、BST_C-GND_C = 11.4V

OUT_D-GND_D = 0.7V、BST_D-GND_D = 11.4V

驱动器2:

OUT_A-GND_A = 0.7V、BST_A-GND_A = 11.4V

OUT_B-GND_B = 0.7V、BST_B-GND_B = 11.4V

OUT_C-GND_C = 27.9V、BST_C-GND_C = 27.2V

OUT_D-GND_D= 27.9V、BST_D-GND_D = 27.2V

我们的 PVDD_X-GND_X 电压为28V。 GVDD_X-GND_X 电压为12V。

在这些测量期间、没有电机连接到驱动器的 OUT_X 引脚、并且向所有 PWM_X 引脚施加低电平(0)信号。

这些27.9V 和27.2V 读数的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahri:

    [报价 userid="523076" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421670/drv8412-drv8432---bootstrap-capacitor-voltage 我们将 DRV8432DKD PWM 电机驱动器 IC 用于有刷直流电机控制应用。 我们将驱动器配置为 Paralel 全桥运行模式。 为此、我们设计了原理图、如数据表图9所示。[/引述]

    您是否是指数据表中的以下原理图?

    [报价 userid="523076" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421670/drv8412-drv8432---bootstrap-capacitor-voltage "]

    在这些测量期间、没有电机连接到驱动器的 OUT_X 引脚、并且向所有 PWM_X 引脚施加低电平(0)信号。

    这些27.9V 和27.2V 读数的原因可能是什么?

    [报价]

    您能否仅测量自举电容器上的电压? 它们的测量值不应高于 GVDD_x、在您的系统中、这将是12V 或更低。

    您说过"低电平(0)信号施加到了所有 PWM_X 引脚"。 这意味着所有 LSFET 都导通。 在这种情况下、所有 OUT_x 到 GND_x 都应接近0V。我不确定在某些未连接负载、而所有 PWM_x 引脚均为低电平的情况下、是如何测量到接近28V PVDD_x 的电压。 您能为我们获取示波器捕获吗? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    是的、我是指您发布的图7-8。 我们的数据表版本较旧。

    测得的自举电容器电压如下所示:

    驱动器1:

    BST_A - OUT_A =-0.670V

    BST_B - OUT_B =-0.671V

    BST_C-OUT_C = 10.78V

    BST_D - OUT_D = 10.77V

    驱动器2:

    BST_A - OUT_A = 10.80V

    BST_B - OUT_B = 10.80V

    BST_C-OUT_C =-0.667V

    BST_D - OUT_D =-0.661V

    我也没有读取任何驱动器故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您提供更多详细信息。 我假设您会在上电后立即测量此值、并且没有 OUT_A、B、C、D 引脚正确吗? 您是否 验证 PWM_A 和 PWM_B 都处于低阻抗 GND 电位? 我假设您将 PWM_C 和 PWM_D 直接连接到 GND。

    Unknown 说:
    ]问题在于某些驱动程序的问题是器件的 BST_X-GND_X 和 OUT_X-GND_X 引脚之间的读数对某些引脚而言不符合预期。

    有多少器件出现了这些问题、有多少器件出现了这些问题? 您是否 在处理和组装 PCBA 时验证了与 ESD 相关的损坏?  当您连接负载并驱动 PWM_A 和 PWM_B PWM 输入时、这些器件是否能正常工作? ROC_ADJ 电阻器的阻值是多少?  

    此致、Murugavel