This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:通过 DAC 读取电机电压

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423817/mct8329a-reading-the-motor-voltage-via-the-dac

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

你好  

是否可以使用 MCT8329A 上的 DACOUT 线读取施加到电机的电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     DACOUT 可以设置为输出 MCT8329A 数据表中的表7-57算法变量所示的值。

    因此、虽然 DACOUT 无法明确输出施加的电压、但如果 VM 的电压输入已知、则可以使用 CURRENT_DUTY 来确定施加的电机电压。

    此致、

    约书亚