This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:强制实现恒定频率驱动

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8434, DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423585/drv8434-force-to-constant-frequency-drive

器件型号:DRV8434
主题中讨论的其他器件: DRV8825、DRV8824

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个客户希望使用 DRV8434。 他们想知道是否有方法可强制驱动器 DRV8434为恒定频率驱动器。

请告诉我您的看法。

此致!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    除智能调优纹波控制 STRC 之外、使用所有衰减模式的 DRV8434电流调节都基于固定的 tOFF。 但是、由于 TON 可能会根据电机线圈特性、电源电压等而变化、因此无法以恒定频率运行。 STRC 使用变量 tOFF、所以不适合。 因此、无法强制将 DRV8434强制为基于 PWM 频率的恒定电流调节。

    DRV8824和 DRV8825等较旧的步进驱动器使用基于固定 PWM 频率的电流调节。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的答复。 我已告知客户、如有需要、我们将再次与客户联系。

    此致!

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    客户还有几个问题、我可以在以下方面提供一些帮助:

    "DRV8824/25在所有衰减模式下都使用固定频率吗? 与旧版 DRV8824/25的衰减模式相比、DRV8434上的智能调优纹波是否会使电机运行更顺畅?

    是否还有另一个具有与 DRV8434类似引脚排列的驱动器可以提供我们可以尝试的恒定频率驱动?"

    请告诉我您的看法。

    此致!

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    DRV8824/25是否在所有衰减模式下都使用固定频率?

    是的。

    与旧版 DRV8824/25的衰减模式相比、DRV8434上的智能调优纹波能否使电机运行更顺畅?

    当然没问题。 STRC 或 STDD 自动优化用于实现最佳电流调节的慢速、快速衰减模式。  

    是否还有另一个具有与 DRV8434类似引脚排列的驱动器能够提供我们可以尝试的恒定频率驱动?"

    DRV8824和8825是唯一具有固定 PWM 的器件。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel! 这些说明对我和客户非常有帮助。

    如果有其他问题、我会告诉您。

    此致!

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!