This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:散热过孔

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423529/drv8434s-thermal-vias

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

团队成员、您好!

VQFN 封装的示例电路板布局表明、散热焊盘的拐角处没有散热过孔。

您不在拐角处放置过孔有什么原因吗?

许多其他器件在散热焊盘的拐角处也没有散热过孔。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuwahara-San、

    请参阅下面 DRV8434SEVM 中的热通路。 没想到我们不能为此特定器件封装使用转角散热孔的原因。

     您在示例中突出显示的焊盘图案。 数据表中还有一个示例。  

    可从 EVM 网页下载我们 EVM 的 Altium 工程。 客户可以根据需要重复使用我们的布局和散热过孔。 谢谢你。

    此致、Murugavel