This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:DRV8106H-Q1

Guru**** 2416340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420156/drv8106-q1-drv8106h-q1

器件型号:DRV8106-Q1

工具与软件:

 据说、高侧和低侧取决于硬件版本。 我想使用 DRV8106的硬件控制版本作为独立高侧驱动器、实现100% PWM 而无需开启低侧。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    感谢您通过此论坛联系我们。

    实现这一点的唯一方法是遵循控制逻辑-请参阅数据表中的下表。 将 IN1连接至逻辑高电平。 使用 nHIZ1作为控制输入、当该位为0时、HSFET 和 LSFET 将关闭。 如果该位为1、HSFET 将开启、LSFET 将关闭。 如果您有我们的 EVM、可以尝试使用它。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有可尝试的 EVM、因为我正在设计阶段。

    我想知道何时使用70% PWM。 高侧开关是否为70%、低侧开关是否为30%、或者单独控制高侧开关是否为70%、而 GL1在30%时不开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是为电机驱动一个高侧(HS)开关、为不同的电路驱动另一个低侧(LS)开关。 HS 和 LS 电路都必须是独立的。 我们希望通过同一个 PWM 引脚来控制它、因为 HS 和 LS 不会同时工作。 我们需要驱动器在激活 HS 和 LS 之间切换。当电机在 HS 处时、LS 需要关断;在 LS 处时、HS 需要关断。 因此、我想知道我是否给出 PWM (20%至100%占空比)、我可以设置 HS 是开启还是 LS 独立开启? 我想混淆、这是不可能的、因为它是由单个 PWM 控制的。 我相信、如果占空比小于100%、导通时间将会打开高侧开关、关断时间将会打开低侧开关。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    [报价 userid="612588" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420156/drv8106-q1-drv8106h-q1/5452201 #5452201"]我想知道我是否给 PWM (格式20%到100%占空比)我能设定 HS 是打开还是单独打开吗? 我想混淆、这是不可能的、因为它是由单个 PWM 控制的。 我相信、如果占空比小于100%、导通时间将会打开高侧开关、关断时间将会打开低侧开关。 这是正确的吗?

    请注意、通常情况下、PWM 输入到 INx 并将 nHIZ1设置为高电平以启用电桥。 该操作与您所述的相同。 但是、以下权变措施是在 nHIZ1引脚上提供 PWM 输入。

    将 IN1连接至逻辑高电平。 使用 nHIZ1作为 PWM 控制输入、当 PWM 为低电平时、HSFET 和 LSFET 将关闭、或者换句话说、输出高阻态。 当 PWM 为高电平时、HSFET1将点亮、LSFET1将熄灭。  这就是 HS 驱动器的工作方式。

    如果您要使用另一个 DRV8106H-Q1器件、 您可以执行相同的操作。 如果您将 IN1连接至逻辑低电平并将 nHIZ1作为 PWM 控制输入  、那么当 PWM 为低电平时、HSFET 和 LSFET 将关闭、或者换句话说、输出将为高阻态。 当 PWM 为 高电平时、LSFET1将点亮、HSFET1将熄灭。  LS 驱动器将以这种方式工作。  

    如果不必以相同的占空比同时驱动两个器件、则可以使用同一 PWM。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我得出了同样的结论、但对此有一个疑问。 当我在 nHIZ 上使用 PWM 时、对于自举网络等电容器电荷泵、是否需要 LS 导通一段时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有一个专用的电荷泵。 因此无需最短 LS 导通时间。

    此致、Murugavel