This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SDO VOH 最小电压电平

Guru**** 2416340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423551/drv8889-q1-sdo-voh-min-voltage-level

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

有一个 VSDO 为 DRV8889-Q1的 SDO 供电。 我们将其连接到外部5V。 基于此、我们想知道 SDO 的 VOH 最小电压是多少、它是否像其他 DRV 器件一样~4.1V? 它是否与 VM 电压电平相关?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以使用数据表中的以下规格计算估算的 VOH 最小值。 例如、SDO 引脚上具有5 mA 负载时、HS 输出的最大导通电阻将为60 Ω。因此、压降将为5 mA x  60 Ω = 0.3V、这意味着 VOH 最小值将为5 - 0.3 = 4.7V。因此、是的、与其他 DRV 器件类似。 不取决于 VM 输入电压。

    此致、Murugavel