This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV3245AQ1:DRV3245 6PWM、控制 ASIL 电平

Guru**** 2416340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422139/boostxl-drv3245aq1-drv3245-6pwm-controlling-asil-level

器件型号:BOOSTXL-DRV3245AQ1

工具与软件:

你好

对于 DRV3245、控制 DRV3245输出的功能能否(GHA/GLA/GHB/GLB/GHC/GLC)通6个 PWM 通道(INHA/INLA/INHB/INLB/INHC/INLC)实现 ASIL D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问! DRV3245旨在 面向具有高达 ASIL D 等级系统级安全要求(包括使用6x PWM 模式)的汽车安全应用。  

    由于 DRV3245包含在 NDA 的覆盖范围内、并且这是一个公共论坛、如果您可以将任何进一步的问题转给您的 TI 代表、他可以与我们合作回答任何进一步的问题。  

    感谢您发送编修!

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于功能安全、满足 ISO26262有两个方面需要、第一个方面是硬件随机失效指标应满足 ASILC。 2ST 旨在避免系统故障、这意味着应根据 ISO26262 ASILC 开发 DRV3245元件。 因此、对于 DRV3245的系统失效、哪些特性/模块/块是根据 ASILC 开发的、哪些特性/模块/块是根据 QM 开发的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进!

    由于这是一个公共论坛、此器件包含在 NDA 中、因此我将与您的 TI 代表联系来回答此问题。

    此致、

    Anthony Lodi