This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:关于 IPROPI 引脚

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423842/drv8243-q1-regarding-ipropi-pin

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道当高侧电流为1A 时、如何计算 IPROPI 引脚上的输出电流? 我的客户想知道输出电流和高侧电流之间的关系。

我们如何确定 IPROPI 引脚的电阻器?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    [报价 userid="519373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423842/drv8243-q1-regarding-ipropi-pin 我能不能知道如何计算高侧电流为1A 时 IPROPI 引脚上的输出电流?[/QUOT]

    在中、DRV824x-Q1仅在 HSFET 上进行电流检测。 因此 IRPOPI 始终具有按比例缩小的高侧电流表示。  

    [quote userid="519373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423842/drv8243-q1-regarding-ipropi-pin 我的客户想知道输出电流与高侧电流之间的关系。

    请参阅数据表中的 AIPROPI 比例因子规格、以及数据表的 IPROPI 部分-如下所示。 因此、对于 HS 电流为1A 的 QFN 封装器件、IPROPI = 1/AIPROPI = 1/3070 = 325.73 μA。  

    [quote userid="519373" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423842/drv8243-q1-regarding-ipropi-pin 如何确定 IPROPI 引脚的电阻?

    对于1A 电流、这取决于 ITRIP LVLx 设置。    ~您希望 ITRIP LVL3在1A 时设置为1.98V。因此、RIPROPI = ITRIP LVL3的 VIPROPI / IPROPI 的计算值(1A = 1.98V / 325.73 μA = 6078.65 Ω 或 Δ I 6.1 kΩ)。  

    此致、Murugavel