This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:直接将 V5连接到 SLEEPn

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424134/drv8711-direct-connect-v5-to-sleepn

器件型号:DRV8711

工具与软件:

将 SLEEPn 直接连接到 V5电源电压是否可以接受。  我不需要睡眠功能、而是希望始终启用芯片。  谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在睡眠模式下、将禁用 V5稳压器-请参阅下面的数据表。 因此这将不是启动模式、当器件上电时、V5将不会立即可用、并且如果将 SLEEPn 连接至 V5、则可能会使器件永久处于睡眠状态。 您可以从另一个电源电压源(例如用于驱动 DRV8711的 MCU 电源)永久地将 SLEEPn 连接至逻辑高电平。 谢谢。

    此致、Murugavel