This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:替代 MAX6650的建议...

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424519/drv8210-replace-suggest-for-max6650

器件型号:DRV8210

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助推荐 MAX6650的替代产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:  

    此更换是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAX6650是无刷风扇电机、DRV8210是有刷直流电机、我们团队不支持无刷电机。

    请参阅 BLDC 网络、从此处挑选一些器件。 如果您还有关于 BLDC 的问题、请生成新的 E2E。

    无刷直流(BLDC)电机驱动器|德州仪器 TI.com