This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:EMI CE 和 RE 测试

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1419268/drv8718-q1-emi-ce-and-re-test

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在其项目中测试了 DRV8718-Q1、但未通过 CE 和 RE 测试。 您能否请审查他们的设计并提供一些修改建议? 谢谢!

原理图:

PCB:

e2e.ti.com/.../4452.PCB.pdf

CE 测试结果:

RE 测试结果:

客户使用死区时间为2us 的 PWM 模式。

客户发现、死区时间越长、EMI 就越差。

1GH2的波形:

1GL2的波形:

1SN1的波形:

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    客户及其应用是什么。 给我直到本周结束,看看所有的信息,并返回给你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我将通过 WebEx 更新客户项目信息、因为这是一个公共主题、谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    谢谢!

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您能帮忙就这个问题提供一些建议吗? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    我看到他们已经有一个 π 型滤波器、但该电压来自 UBPR_SW 的位置:

    它们处于设计的哪个阶段?

    如果他们具有该功能、则可以添加铁氧体磁珠。

    并与团队进行讨论。 将在有一个后立即更新。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    1. UBPR_SW 来自 UB_PR_LOGIC、UB_PR_LOGIC 来自12V 电源输入 UB。

    现在产品正在执行 Pre-DV、客户有机会修改 PCB、因此如果您对 PCB 有任何建议、客户可在新版 PCB 中更改其设计。

    对于铁氧体磁珠的规格、您有什么建议吗?

    3.如果我们有 DRV8718-Q1的 EMC 测试报告、可以与客户分享?  

    谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    让我向我们的系统团队核实一下、他们以前是否有任何结果、或者是否对特定价值有任何建议。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    谢谢、任何更新、请随时告知我。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    由于客户项目进度紧迫、您能帮助提供一些意见吗?

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    请给我留到明天、再给先前完成测试的系统工程师打电话。 我会尽快告诉你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    谢谢。 如果您有任何建议、请随时告诉我。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至电子邮件。