This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:询问有关用于 UCC256403的外设器件

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424936/ucc256403-inquiry-about-peripheral-parts-used-for-ucc256403

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291

工具与软件:

感谢您的持续支持。 我叫 Kurata。

 

下面是关于 UCC256403外设电路中使用的器件的问题。

在相关评估板"UCC25630-1EVM-291"上上述器件的示例电路中、

使用的器件为"C9、C11:PFR5151J630J11L4BULK (Kemet)"。

薄膜电容器必须用于此电路部分是否存在某种原因?

由于安装空间限制、我想使用额定值相同但更小的多层陶瓷电容器、但使用陶瓷电容器会导致性能维持问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不出这些电容器为什么不能使用多层陶瓷电容器。  

    只需确保电容器的 ESR 较低、并且在电容器中提供 RMS 电流。

    它还需要处理设计的额定电压。

    我知道、 由于 ESR 较低、薄膜电容器是 EMI 滤波器 X 电容器和 Y 电容器的常见选择。

    这可能是设计选择在设计中使用它们的原因。   

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、