This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:功能安全型与兼容性和安全机制诊断覆盖率。

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423123/drv8703d-q1-functional-safety-capable-vs-compliant-and-safety-mechanisms-diagnostic-coverage

器件型号:DRV8703D-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队、感谢您的支持。

我知道了功能安全型器件与功能安全 合规型器件之间的区别、在这些器件中、TI 提供基本时基故障率和故障模式分布数据、让集成商进行安全计算以实现特定的 ASIL 等级、而功能安全合规型器件经 TI 认证可与特定的 ASIL 等级匹配为 SEooC。

我们正在考虑 在安全环境中使用栅极驱动器 DRV8703D、 我知道这只是能够安全、我可以查看它的时基故障率和 失效模式分布、但我还需要量化器件内安全机制的诊断覆盖率到每种失效模式、器件手册 似乎没有量化 这一点。

另一个问题是是否有其他类似的器件通过了 SEooC 认证?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasser:

    让我找到这些信息并按您的方式发送。 我们的产品系列中有很多产品。 您能告诉我、应用是什么以及您要寻找什么负载、电流、持续时间、ASIL 等级等吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Keerthi、

    感谢您的支持。

    -单路 H 桥(非三相)
    - 如果 存在符合 ASIL-B 或 ASIL-D SEooC(符合功能安全标准)的选项,最好同时进行审查,因为安全概念仍在开发中。
    -具有集成的电荷泵,可实现100%占空比。
    - 5.5至45 V 工作电源电压。

    如果需要更多信息、请告知我。

    我可以看到 DRV3245是一种功能安全合规型芯片、但 它是三相、因此如果它存在、单个版本将是良好的。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasser:

    DRV8706-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    可能仍感兴趣的更多特定于应用的 IC -

    DRV3901-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    DRV3946-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您还能告诉我应用程序吗?

    此致!

    Keerthi