This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:SPI 通信

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1422211/mct8316z-spi-communication

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

关于数据表第59页的 SPI 通信、它说"必须进行完整的16个 SCLK 周期、事务才有效。"

理解这种无法拆分8个位并发送两次是正确的吗?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    对于 MCT8316Z、可以将数据分为8位段发送、用于读取或写入。 我们在 MCT8316Z 固件中这样做(如有示例: https://www.ti.com/tool/download/MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW)。示例可在 mct8316Z_spi.c 中的 SPI_Write 和 SPI_Read 函数中找到

    可能我误解了"将它们(8位)发送两次"的含义、但一组8位用于奇偶校验和寄存器地址、另一组8位用于寄存器地址输入/来自寄存器地址的数据。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joshua San

    很抱歉耽误你的时间。

    感谢您发送编修。

    我明白。

    谢谢!

    此致、

    Higa