This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:。

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423933/lmg5200

器件型号:LMG5200

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用的是 LMG5200MOFT IC、我想了解 IC 内部的逻辑。

如果 HI 为高电平、根据我的理解、最终顶部 GaN FET 关闭、如果 HI 为低电平、则开启。

LI 也采用相同的逻辑。

请在逻辑上确认我。

谢谢!

Tejasri。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信你的解释是不正确的。 请参阅 LMG5200数据表的图6-9、我将包含以下摘录:

    从图中可以看出、当 HI 信号变为高电平时、高侧 FET 会导通。 同样的逻辑也适用于低侧 FET。

    谢谢!

    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下内部逻辑电路。

    如果 HI 为高电平- UVLO -高电平、则和的输出为高电平

    电平转换器输出-高电平、UVLO 和钳位-高电平、然后是底部 N 沟道 FET 为高电平、顶部 P 沟道 FET 为低电平、使顶部 FET 关断。

    谢谢!

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejarsi、

    您所引用的功能方框图中有一个错误、缺少一个反相器、这就是信号看起来是反向的原因。
    请参阅我分享给您的导通和关断图。

    谢谢!
    Zach Sovero.