This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:容性负载

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424524/drv8955-capacitive-load

器件型号:DRV8955

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用 DRV8955在数字输出模块中连接容性负载。

它是否会导致任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    负载电容的值是多少? 它是纯容性负载吗?

    当驱动纯容性负载时、DRV8955中的电流调节功能将无法使用。 将 VREF 连接至3.3V、使得电流调节不会起作用。 如果通过 PWM 输入驱动容性负载、则从 OCP 和热关断的角度而言、客户必须确保负载电流不超过器件的能力。 可以使用计算通过 PWM 驱动时流经电容器的电流 、Icapacitor = Vcapacitor/xC 电抗、Reacance xC = 1/(2 *π* f* C) f 是 PWM 频率、C 是电容。  

    此致、Murugavel