This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:未使用的降压稳压器

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425648/drv8350r-unused-buck-regulator

器件型号:DRV8350R

工具与软件:

您好!

如果不使用 DRV8350RHRGZ 的内部直流/直流转换器、可以将所有引脚连接到 GND 吗?

或者、由于 VCC 是内部稳压器输出、为了保持稳定运行、我是否不应该将 VCC 引脚直接连接到 GND、而是应该在 VCC 引脚和 GND 之间连接一个0.47 µF 电容器?

请说明在不使用内部直流/直流转换器的情况下处理引脚时需要注意什么。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    感谢您的提问。  

    最好将所有未使用的降压转换器引脚连接到 GND、尤其是 VIN、因为这样会禁止为转换器供电。  

    如果不想在此器件中使用降压转换器、我们实际上提供非降压(R)型号(DRV8350H/S)。

    希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    -约书亚