主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO
工具与软件:
您好!
我必须为无人机的电机开发 ESC、对于无代码无传感器 FOC、MCF8329非常有趣、但我在选择参数时遇到了一些困难。
有很多他们,我们可以修改,而不知道他们的效果。
读取其他线程后、我可以启动电机。 (我自己测量了 R、L 和 BEMF、MPET 对我来说不起作用)
现在我有这个问题:
如果我可以启动电机、Crtl 速度非常软、不适用于无人机应用
因此、我更改了速度环路的 Kp 和 Ki 以增大抗扰度、但未看到任何变化。
如果我为电流 Iq 和 id 环路更改(电机旋转) Kp 和 Ki、完美的 Ctrl、但如果我停止电机、我无法重新启动、则会显示锁定限制错误消息
我不明白如何能够重新活动并启动发动机、而不会出现任何问题。
我是否漏掉了一些参数? 为什么 Kp 和 Ki 没有改变速度环路的任何东西?
感谢推进
汽车信息
- 24V-10A
- 12/14极
- 650kv.
-电阻0.185Ω
-电感0.03mH
BEMF 9.