This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:TI 是否有适合说明中所述应用的 IC?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423454/drv8847-is-there-any-ics-available-in-ti-which-suits-for-our-application-mentioned-in-the-description

器件型号:DRV8847

工具与软件:

我们需要以下2 条建议、

1.目前、我们正在使用该 DRV8847PWR IC 来驱动直流电机。 我们必须控制100个电机、但 FPGA 中的 I/O 还不够。 好的、我知道您还有其他可用的驱动程序吗? 通过从 SPI、I2C 或 UART 通信获取脉冲宽度和脉冲数的输入、哪种方案可以连接4到 n 个电机?

2.通过电机、我们将得到编码器脉冲。 我们需要一个 IC、它会对来自4个至 n 个电机的编码器脉冲进行计数、并通过  SPI 或 I2C 将脉冲计数馈送到我们的 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花些时间来研究这个问题。 下周我会介绍更多信息。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPGA 上的 I/O 在哪些方面不足、是控制接口还是通信问题?

    我们的电机驱动器支持硬件(GPIO)、SPI、I2C、您是否在寻找特定的电机驱动器?

    DRV8847没有内置的 MCU 来计算编码器脉冲、它只能将故障发送回 MCU。

    此致!

    David