工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在 开始测试 EVM 时、EVM 会报告此故障。 你对它的含义有什么想法吗? 如何解决?

另外、为何 EVM 需要如此大的散热、客户无法因面积限制而产生如此大的散热。 您能否对散热面积有最小的要求? 谢谢!

Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在 开始测试 EVM 时、EVM 会报告此故障。 你对它的含义有什么想法吗? 如何解决?

另外、为何 EVM 需要如此大的散热、客户无法因面积限制而产生如此大的散热。 您能否对散热面积有最小的要求? 谢谢!

Rayna
嘿、Ruixin、
该错误通常表示另一个程序正在使用 EVM 的 COM 端口、并且/或者 GUI 尝试连接到错误的 COM 端口。 请尝试转到 GUI 顶部找到"Serial Port"设置、然后选择一个不同的设置。 此外、关闭其他程序、并确保仅打开了1个 GUI 实例。
除此之外、您可以尝试按此处所述安装 FTDI 驱动程序: (+)[常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
[报价 userid="417933" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425082/drv8873hevm-evm-fault-and-thermal "]此外、为什么 EVM 需要如此大的散热、客户由于面积有限、无法产生如此大的散热。 您能否对散热面积有最小的要求? 谢谢!此 EVM 采用这种设计方式、可轻松支持 EVM 上的外部散热器。 不需要这个这么多的区域。 很难确定所需的最小值、因为最小值取决于客户系统负载电流和工作环境。 我建议客户通常在不为电机驱动器留出任何额外空间的情况下设计其电路板、但务必遵循以下最佳实践: 电机驱动器电路板布局的最佳实践(修订版 B)
此致!
Jacob