This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:DRV8832 -原理图验证

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425441/drv8832-drv8832---schematic-verification

器件型号:DRV8832

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我已经为我的应用起草了原理图、想和 TI 团队交叉核对我的计算结果和元件选择。

这是我的原理图。

e2e.ti.com/.../CONTROLLER_5F00_V1.pdf

输入电压到 IC (VCC):3.3V、

电机电压:3V、

电机电流:0.1A

电机功率:0.3W、

因此我使用公式计算了 Vref 到 Vset 的电阻器  

Vref = 1.285V

VSET = 0.753V

为得到电机电压 Vset*4、因此0.753*4=3.012V

R7:53K 和 R8:10K。

我的计算结果是否正确? 如果有任何需要更正的内容、请告知我。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RAM:  

    你的计算结果对我来说很好!

    大容量电容看起来不错。  100kΩ nFAULT 上拉电阻超出我们通常看到的范围、但是可以接受的。  

    如果您想在制作自己的电路板之前对 EVM 进行测试、可以订购: DRV8832EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    Jacob