请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
关断状态诊断是否对电源电压和温度存在任何限制? 客户发现在-17C、VM 8V 条件下进行测试时、DRV8243会错误报告 OFF 状态短接至 GND 故障、请帮助提供您的评论。
谢谢
Scarlett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
关断状态诊断是否对电源电压和温度存在任何限制? 客户发现在-17C、VM 8V 条件下进行测试时、DRV8243会错误报告 OFF 状态短接至 GND 故障、请帮助提供您的评论。
谢谢
Scarlett
您好!
感谢您的提问。 DRV8243-Q1适用于 VM=8V @至17C 条件。 17C 且 VM=8V 时不应出现问题。
这里有一些信息可以参考。
如果您还有其他问题、我建议使用内部 E2E 贴来讨论此主题。
此致
森田信也