This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:触觉驱动器软件设置帮助

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423663/drv2625evm-ct-help-with-haptic-driver-software-settings

器件型号:DRV2625EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2625

工具与软件:

您好!  

我正在将触觉驱动器(DRV2625)与评估板(DRM2625EVM-CT)配合使用、以获取初步的触觉振动数据。 我遇到的问题是、在连接系统并成功驱动触觉电机后、我无法将序列进行串联、也无法在序列之间添加任何延迟。 请参阅随附照片中突出显示的部分。 有什么想法我可以如何解决这个问题?  

我的目标示例:强力点击->延迟6ms ->转换嗡嗡声1 ->延迟3ms ->小毛刺  

谢谢大家!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、  

    感谢您的咨询。 我们已收到您的问题。 我会尽快让你回来,通常在24小时内。  

    此致!

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!  

    我看了看你的问题。 您是否尝试过单击红色矩形中的"开/关"? 您应该能够通过先单击"打开"来添加序列。 如果它不起作用、请告诉我。

    此外、可以在 GUI 中将延迟持续时间设置为至少10ms、而不是6ms 或3ms。  

    谢谢
    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、  

    是的、我已经尝试单击开/关。 当我点击"启动"时、我的电机没有响应。 我还能做些什么来解决此问题?  

    此致、 Claire  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是试着打开一个延迟、但触觉电机仍然没有响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarie、  

    请参考下面的设置。 此序列将为:  强烈点击->延迟10ms ->转换嗡嗡声1 ->延迟10ms ->小毛刺。  

    如果您有其他问题、请告诉我。