This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDDRIVER60VSWIFT-CALC:DLPA2005ERSLT

Guru**** 2415520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416190/leddriver60vswift-calc-dlpa2005erslt

器件型号:LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

工具与软件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/ADSAA0211.pdf

您好、此部分DLPA2005ERSLT的生产日期为、请确认质量问题。因为实验室给出的焊接性测试不合格、谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此 DLPA2005ERSLT 器件的生产日期为2229、请确认质量问题。 !实验室提供的可焊接性测试失败、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我尝试找到正确的小组来帮助您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否找到了合适的小组来帮助我解决此问题? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享器件顶部的图片(包括顶部标记)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍然需要帮助、请告诉我们。 如果是、请提供器件的顶部图片、包括顶部标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 请在接下来的两天内期待团队给予回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    制造日期为2022年7月14日至7月20日。 (2022年的第29个星期)。  

    此致!

    最大值