This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:电机反向旋转

Guru**** 2415530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1421145/drv10974-motor-spins-opposite-way

器件型号:DRV10974

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户目前正处于使用 DRV10974进行自己产品的大规模生产阶段。

它们测试生产线中的 PCB 组装。 有时他们会发现、某些组件使电机以相反的方式旋转。  

通常、电机应顺时针旋转、而某些电机应顺时针旋转。 (650个 assebies 中的2个顺时针旋转-意外操作)

请先检查原理图。

这里是逆时针旋转(OK 波形)和顺时针旋转(NG 波形)的波形

e2e.ti.com/.../1.-OK_2C00_-NG-Wave.zip

这是电机旋转的视频片段。

e2e.ti.com/.../Test-Video.zip

我的客户通过 TI.com 进行了故障分析、但结果被拒绝、因为没有证据表明此器件或该特定生产批次存在系统问题。

所以我要求大家用技术的方式来解决这个问题。

请查看此问题、如果需要更多相关信息、请告诉我。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您分享详细信息。  

    我无法打开视频、但查看了波形。

    这种行为是随机的吗? 同一电路板始终显示相反的旋转。

    我建议将 FR 引脚接地、即使有内部下拉电阻、但这为100K、有时强度不是很高、如果有任何拾取噪声、则 会导致 FR 状态变化。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    -你只能通过2个视频看到电机顺时针和逆时针旋转。 我认为这并不重要。

    -我听说它不是随机的,一旦电机顺时针旋转(相反方向), IC 使电机顺时针连续旋转,即使多次尝试。

    -是的,我将要求用 FR 引脚到 GND 的测试。

    这里有更多的问题;

    是否有任何客户看到上述症状?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    由于每次都会发生这种情况、我们是否可以进行 ABA 交换测试?

    在工作电路板和不工作电路板之间交换器件并确认?  

    我们还没有遇到此问题、让我们用外部下拉电阻器进行测试、ABA 交换测试并确认行为?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    我已将您的请求发送给我的客户(交换测试结果)

    我还有一个问题;

    您说过最好连接 FR 和 GND。 那么电机将顺时针旋转。 我是对吗?

    但我的客户想逆时针旋转电机。 ->在这种情况下, FR 引脚应与上拉连接。

    请告诉我您的意见。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    请将时钟/计数器时钟与电机的 A->B->C 或 A->C->B 相匹配。

    我明天不上班、我将努力在一周结束时作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    方向控制。 FR = 0:U→V→W;FR = 1:U→W→V;该值由退出低功耗模式时的 FR 引脚状态确定;内部下拉

    谢谢、此致

    Venkatadri S.