This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:EM 和 ECM 对相邻引脚的影响

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1420750/drv8714-q1-em-and-ecm-effect-on-adjacent-pins

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们被问及 TI 如何看待电迁移(EM)和电棋迁移(ECM)在引脚间距方面对以下电机驱动器的影响:

  • DRV8143PQDGQRQ1
  • DRV8145PQPWPRQ1
  • DRV8714SQPHPRQ1
  • DRV8106HQRHBRQ1

尤其是、DRV8714-Q1的 GL1和 GND1 (以及其他栅极驱动引脚和 GND 引脚) 放置在相邻的位置、无需关注 EM/ECM?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    让我对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi、

    您能给我们提供您的答案吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    在 IC 级别、 我们的建议规格和我们执行的对器件施加应力的 IC 级别测试考虑了这一点。 客户方面是否存在问题。 您能告诉我谁是客户及其应用程序吗? 如果他们确实需要更多详细信息、我建议他们在与我们签订了 NDA 时申请 PPAP。

     

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi、

    感谢您的答复。 我将把该讨论移到离线。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oinaga-San、

    听起来不错。 我将关闭该主题帖。

    此致!

    Keerthi