主题中讨论的其他器件:MCF8316A
工具与软件:
大家好、我在使用 Motor Studio 写入 EEPROM 时遇到问题。
我无法将配置的影子寄存器写入 EEPROM、当我点击"Read from EEPROM"时、左下角会弹出读取成功消息、但当我按下"write to EEPROM"时、未弹出写入成功消息。 但当我按"write to EEPROM"时、没有成功写入的消息。 我认为我的写操作有问题,你能指导我如何用一些图片做吗? 我需要具体步骤。
如果您能尽快答复、我将不胜感激。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我在使用 Motor Studio 写入 EEPROM 时遇到问题。
我无法将配置的影子寄存器写入 EEPROM、当我点击"Read from EEPROM"时、左下角会弹出读取成功消息、但当我按下"write to EEPROM"时、未弹出写入成功消息。 但当我按"write to EEPROM"时、没有成功写入的消息。 我认为我的写操作有问题,你能指导我如何用一些图片做吗? 我需要具体步骤。
如果您能尽快答复、我将不胜感激。


您好!
当我按"write to EEPROM"时、不会弹出写入成功消息
当没有弹出消息时、EEPROM 写入操作已完成。 您可以按照以下步骤使用 Motor Studio 写入 EEPROM:



此致、
约书亚
您是否能够尝试执行以下步骤。 如果您仍然无法使用电位器旋转电机、您可以向我发送您正在使用的寄存器配置。


此致、
约书亚
非常感谢您回答我的疑问、我已经可以使用电机来改变电机转速、但我的另一个疑问是、如果我使用 I2C 速度输入模式、我能否从计算机分离并使用 MCF8316A 板独立运行? 如果是、我该如何操作?
如果我使用 I2C 速度输入模式、不知道如何将占空比写入 EEPROM、下面的此文件是我将使用的寄存器配置文件。 请帮助我查看是否配置错误。 正确的步骤是什么? 如果您能通过图片向我展示详细的步骤、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../Config20_5F00_Loda.csv
I2C 速度控制需要直接修改 ALGO_DEBUG1寄存器中的 DIGITAL_SPEED_CTRL 位字段、该寄存器不是可存储在 EEPROM 中的寄存器之一。
在没有 GUI/计算机的情况下使用 I2C 速度模式的唯一方法是 在 MCF8316上电后让 MCU 更新 DIGITAL_SPEED_CTRL。
任何其他 速度模式都可以调整速度、而无需 I2C 通信(因此无需计算机或 MCU)。
此致、
约书亚