This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:如何使 DRV2624芯片输出正弦波

Guru**** 2415720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425392/drv2624-how-to-make-the-drv2624-chip-output-sine-wave

器件型号:DRV2624

工具与软件:

尊敬的团队:

目前我的客户正在其项目中调试 drv2624。

与输出波形相关的 drv2624_rambin[]数组如下面的屏幕截图所示。

驱动 LRA 振荡器时、测得的 DRV2624的输出波形为方波。 如果我们要输出正弦波、我们应该如何修改该数组的值?

加速信号(如下所示)的输入是否来自以下 drv2624_rambin[]数组?

具体而言、从 drv2624_rambin[]数组中的哪个参数值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请期待明天回复。 感谢您的耐心。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV2624是 D 类放大器、因此它会输出 PWM/方波信号。 LRA 充当低通滤波器 、因此响应将与滤波后的 PWM 信号相对应。 请注意、您附加的图形如何显示"out+- out-( 已过滤 )"、LRA 的加速度对应于此滤波输出。  

    在 LRA 连接和断开后、您能否驱动此波形并提供示波器图像?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特