This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143-Q1:电荷泵不起作用

Guru**** 2415720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426864/drv8143-q1-charge-pump-not-functional

器件型号:DRV8143-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用2个应同时工作的 DRV8143S-Q1 (VQFN)器件、但是这些器件上的电荷泵不会超过12V。 当我向 nSLEEP 和 IN 提供高电平信号时、我仅在输出端获得0.4V。 可能是什么情况?

此致

巴里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    [报价 userid="592746" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426864/drv8143-q1-charge-pump-not-functional "]当我为 nSLEEP 提供高信号时、在中、我只得到0.4V 的输出电压。 可能是什么情况?

    在此期间负载是如何连接的?负载特性是什么? nFAULT 引脚的状态是什么? 它是否显示故障、下拉至0V?  FAULT_SUMMARY 寄存器中是否报告了任何故障? 谢谢。

    此致、Murugavel