This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:阴影极点电机驱动器 IC

Guru**** 2415530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426894/drv8462-shaded-pole-motor-driver-ic

器件型号:DRV8462

工具与软件:

团队成员、您好!

我们是否有能够驱动阴影极点电机的电机驱动器?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wouter:

    阴影极电机是专用的低成本交流电机、这意味着它们设计用于直接交流墙上插座电源110V/60Hz 或230V/50Hz。 您希望驱动器的阴影电机的规格是什么? 根据电机规格、可以选择单相 BLDC 驱动器。

    我们的产品系列面向驱动器步进电机、BDC 电机或螺线管和接触器。 谢谢你。

    此致、Murugavel