This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:配置为与 EVM 相同、EVM 工作、PCB 不工作

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262VEVM, DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423641/drv8262-configured-the-same-as-evm-evm-works-and-pcb-does-not

器件型号:DRV8262

工具与软件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/Tilmor-V4-Schematic.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/Tilmor-V4-Top.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/Tilmor-V4-Bottom.pdf

我手头有 DRV8262VEVM、配置与我的 PCB 相同、EVM 可以工作、但 PCB 不工作...

您能给我什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您联系我们。  

    [报价 userid="582203" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423641/drv8262-configured-the-same-as-evm-evm-works-and-pcb-does-not "]我手头有 DRV8262VEVM、并且配置方式与我的 PCB 相同、EVM 可正常工作、但 PCB 未...

    您能否澄清一下您认为 PCBA 不起作用的具体信息? 这是否意味着无输出、驱动电流不足或报告了任何故障等? 查看 OUT1和2上的输出电压波形以及电机电流波形以及 IN1和 IN2波形会有所帮助、从而帮助您调试该问题。 这是工作电压为24V 还是48V 的应用?

    在原理图中、MODE1 = 1、MODE2 = 0。 这会将 DRV8262配置为具有 PH/EN 输入控制的单路 H 桥模式。 对于此 H 桥模式、您的布局似乎与 OUT1和 OUT2连接相匹配。  

    nFAULT 引脚#41是开漏输出、需要一个外部上拉电阻。 我在原理图中没有看到该上拉电阻。 我假设 U1是一个3.3V 稳压器。 VREF 通过150 Ω 电阻器连接到此稳压器输出。 最好在此 VREF 上提供一个100nF 的电容器连接到 GND。 RIPROPI = 750 Ω 。这意味着 ITRIP 电流设置为20.75A。在这种模式下、如果器件的封装上足够的散热器、则器件可以支持高达32A 的电流。 TOFF 设置为32 μs。  OCPM 设置为自动重试。    

    原理图看起来不错。 请提供所需的信息、用于调试的波形。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是没有输出、而芯片只是在空闲时发热...

    我注意到、一旦我从睡眠中唤醒 EVM、两个输出就会从原来的0V 处跳转到我的输入电压...

    在我的 PCBA 上、它不能做到这一点...

    这是一个36V 应用。

    您在 MODE1和 MODE2上是正确的...

    U1是5V 稳压器、VREF 上有一个3.3V 齐纳二极管...

    所有其他要点都是正确的...

    我不知道为什么我不能得到一个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我注意到在 EVM 上、一旦我将它从睡眠模式唤醒、两个输出都跳转到了我的输入电压、原来是0V ...

    这是 IN1 = 0时 PH/EN 模式下的正确行为、请参阅下面所示的表7-5。 当 nSLEEP = 1且 IN1 = 0且模式0和1设置为 PH/EN 模式时、PCBA 的行为方式应相同。 您可以通过移除 MCU 和 DRV8262之间的所有跳线短路并手动连接 MODE0、1、nSLEEP 和 IN1、在 EVM 中对此进行测试。  

    [报价 userid="582203" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423641/drv8262-configured-the-same-as-evm-evm-works-and-pcb-does-not/5459503 #5459503"]

    在我的 PCBA 上、它不能做到这一点...

    这是一个36V 应用。

    您在 MODE1和 MODE2上是正确的...

    U1是5V 稳压器、VREF 上有一个3.3V 齐纳二极管...

    所有其他要点都是正确的...

    我不知道为什么我不能得到一个输出

    我没有输出、芯片仅在空闲状态时即热增长...

    DRV8262EVM  在此模式下使用两个并联的3.3 kΩ 或1.65 kΩ、当 VREF = 3.3V 时、ITRIP 将为9.43A。这显著低于根据 PCBA 中的 RIPROPI 计算得出的20.75A。  我假设您已像在 EVM 中一样在器件上安装了散热器? 您能否分享安装了散热器的 IC 顶部的图像?

    您是否为 nFAULT 引脚焊接了上拉电阻? 在此测试期间、填充上拉电阻(低电平或高电平)后、此引脚的状态是什么?  运行该测试时连接到输出的负载是什么? 一种可能是 PCBA 中的 DRV8262过热并出现过热关断和自动重新衰减。 您能否获取一组4通道 IN1、OUT1、OUT2和 nFAULT 以及另一组4通道 IN1、OUT1、OUT2和 负载电流(或 IPROPI)的示波器捕获结果 、以便进一步分析? 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现已断开 EVM 上的所有跳线、并 按照与 PCBA 相同的方式将它们连接到 EVM、所得到的结果与 PCBA 相同...

    一些测试后、我发现 DVDD 上没有电压、VCC 上只有0.3V……

    在我的 PCBA 上、我为 VDD 提供外部5V、因此有5V 电压、但我的 PCBA 上的 DVDD 也没有电压...

    SLEEP、DIR 和 EN 是否需要具有延迟或特定的序列才能正确启动?

    这表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    对于 EVM、您必须插入 USB 来为 VCC 提供3.3V 电压。 VCC 为 DRV8262数字内核供电。 DVDD 来自片上 LDO。 DVDD 稳压器为低侧栅极驱动器和所有内部电路供电。 当 nSLEEP = 1 (器件唤醒)时、DVDD = 5V、当器件处于睡眠状态时、DVDD = 0V  

    睡眠、DIR 和 EN 是否需要延迟或特定的顺序才能正确启动?

    从睡眠唤醒具有 tWAKE 规格、最长1ms 控制输入将仅在唤醒后的这个 tWAKE 持续时间之后工作。 无其他序列要求。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、DVDD 电容器短路、从而使控制器无法通电...

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您发现了这个问题。 感谢您的通知。 干杯!