This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908、压摆率如何选择

Guru**** 2415520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425139/drv8908-q1-drv8908-slew-rate-how-to-choose

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

根据 DRV8908文档、您可以看到、不同的 SR 值对应不同的速率。 有一些关于 SR 配置和使用的问题:
1、在特定应用场景中、压摆率为0或1、也就是我们在哪些场景中将其配置为1或0?
2.如图1所示、当 nSleep = 1、SR SRS=0或= 1对应不同的漏电流大小时、不同的 SR 对漏电流大小有何影响?
3.当输入 VM 为24V 而输出端口用作低驱动时,图1所示的泄漏电流数据是否仍然有参考意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诸位:

    让我对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诸位:

    1)选择压摆率时通常会权衡功率耗散和发射。 您能告诉我应用是什么吗?  

    2)集成器件中的漏电流通常用于在栅极上提供强下拉电流源、使 FET 保持关断状态。 在这种情况下、可能会有2个不同的强下拉、具体取决于设置的压摆率。 我也会向设计团队验证一次这一点。

    3) 3)我会查看我们是否有任何与此相关的内部数据

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、我们使用的 SR 值为1、DRV8908的 OUT8端口作为低驱动、并连接到一个低效开关。 但是、由于大约20uA 的大漏电流、会导致功能异常:低有效开关保持运行状态。 现在我们已将相应输出端口的 SR 值更改为0、从而将泄漏电流降低到约8uA、并且此功能是正常的。
    我想确认在将 SR 从1更改为0时是否需要注意其他事项、以及是否涉及任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诸位:

    我目前不知道有任何其他风险。

    此致!

    Keerthi