This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706-Q1寄存器信息

Guru**** 2415720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425624/drv8706-q1-drv8706-register-information

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

你(们)好  
现在想了解有关 DRV、CLR_FLT 位的一些详细信息
1.是自动设置还是在故障消除后由我们手动设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 CLR_FLT 分类为"命令"位。 当 MCU 为 CLR_FLT 写入1时、将执行清除故障操作。 然后 CLR_FLT 位自动恢复为零。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的, 谢谢你真也  
    我明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何知道故障会消除、例如发生 OV 后 PVDD_OV 变为正常范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sali:

    在切换到新问题时、您是否能够生成新帖子? E2E 旨在供将来审核的人员。

    此致

    信也