This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:MODE 引脚的硬接线配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426507/drv8242-q1-hardwired-configuration-for-mode-pin

器件型号:DRV8242-Q1

工具与软件:

您好!

我在为 MODE 引脚选择电阻器时有点困惑。 我想 在没有 MCU 的情况下在 PWM 模式下使用该驱动程序。

在手册的第7.3.2章中、该模式是2级设置、但在下表中提到了4个电阻电平。 根据这些信息和第6.5章中的电气特性、我无法清楚地确定应该如何为 MODE 引脚布线。

欢迎提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    MODE 引脚 DRV8242H-Q1只有数据表中提到的两个选项-请参阅下文。 一个选项短接至 GND (对于 RLVL1或 PH/EN 运行模式)、第二个选项是使 MODE 引脚未连接-悬空或> 250 kΩ 至 GND (对于 RLVL4)(数据表中有拼写错误)或 PWM 运行模式。  

    Unknown 说:
    但是下表中提到了4个电阻电平。

    其中两个电平被保留、在此器件中只有两个电平被执行。

    我想 在没有 MCU 的 PWM 模式下使用该驱动程序。

    在这种情况下、请将 MODE 引脚保持悬空。 谢谢你。  

    此致、Murugavel