This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706-Q1

Guru**** 2415340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426803/drv8706-q1-drv8706

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

 如何知道故障是否消除、例如当发生 OV 故障后 PVDD_OV 变为正常范围时、以便可以命令 CLR_FLT 位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们将在下周早些时候向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapaswi:

    感谢您发帖。

    如何知道故障被消除例如、如果发生 OV 故障后 PVDD_OV 变为正常范围、以便我可以命令 CLR_FLT 位[/QUOT]

    无法 预测异步事件。 因此、在锁存模式下、如果您执行 CLR_FLT、但如果故障仍然存在、则不会清除故障。 因此、您可以定期(大约每10ms)执行 CLR_FLT、直到其保持开启状态而不返回到故障。 当然、您可以使用微控制器中的 ADC 来监控 PVDD 并做出决策。

    或者、您可以使用自动恢复模式、这将按照您的要求执行操作、当恢复正常条件时、它将自动清除 nFAULT 和 FAULT 位。 PVDD_OV 或 UV 位将保持锁存状态、以指示发生了相应的故障。

    此致、Murugavel