This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:删除了降压元件

Guru**** 2415340 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1423109/mct8315a-buck-components-deleted

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315C

工具与软件:

你(们)好

我将 MCT8315A 用于往往尽可能小的应用、而且我还有另一个3.3电源。

是否可以省去降压元件?   我希望尽量减少元件数量。

我使用 EVM 对其进行了测试、未焊接 RBK、未放置任何 LBK、并将3.3V 连接到 VBK。

我将 BUCK_SEL 设置为3.3V、所有东西都运行良好、但数据表中没有关于该配置的说明。

我想知道是否有东西缺失、或者可以这样使用

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    不安装任何降压元件都是可以的。 完成该操作后、您应将 BUCK_SEL 设置为00b (3.3V)、并将 SW_BK 和 FB_BK 短接至外部3.3V 源(您已经完成了该操作)。

    降压设置和降压引脚布局/原理图的配置没有问题、可以在此配置中使用 MCT8315A。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    感谢您的回答。 如果我们按照 Lien 所说的配置硬件、鉴于 MCT 默认尝试调节5V 电压(考虑到尚未对其进行编程)、为系统供电是否安全?

    此致!  

    Nicolás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolás

    请允许我一些时间在实验中对此进行检查。 我希望确保可以在 发生降压欠压故障时对器件进行编程。 我将在下周二之前回复您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolás

    只要 FB_BK 引脚的电压大于3.3V、就可以对 MCT8315A 进行编程。

    可以在 Lien 提到的硬件配置中使用 MCT8315A、只要向 FB_BK 引脚提供外部电压、该器件就可以正常运行。 唯一的区别 可能是器件报告 BUCK_UV 故障、但这不会影响 MCT8315A 的驱动电机能力。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢 Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答约书亚

    我还有两个问题。

    • 如果3.3V 电压在主电源后1秒上升、是否存在任何问题? n´t 在某些情况下、我们正在进行实验、而 MCT 没有回答
    • MCF 版本(8315和8316)是否具有与降压转换器相同的硬件以及相同的行为? 考虑升级。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    如果3.3V 电压在主电源后上升了1秒、是否存在任何问题? 因为在某些情况下我们正在进行实验、且 MCT 不n´t 回答

    如果此3.3V 电源用于上拉 FG 和 nFAULT、则 VM 导通后出现的3.3V 电压会使器件进入测试模式、从而禁用 I2C 通信。 当使用外部电源作为 FG 和 nFAULT 上的上拉电阻时、我们建议在 VM 之前提供该电源。

    MCF 版本(8315和8316)是否具有与降压转换器相同的硬件和相同的行为? 要考虑升级。

    降压转换器8315略有不同、MCF8315C 器件可以禁用降压转换器、而不是保持开启状态。 我们还有一个应用手册、其中讨论了在没有降压转换器的情况下操作 MCF8316C 和 MCF8315C、并提供了示例原理图+布局: https://www.ti.com/lit/an/slla643/slla643.pdf

    我们建议使用 MCF8315C 或 MCF8316C、因为与 A 版本相比、这些器件具有更多更新的固件和更多附加功能、但功能与计数器器件相同。 下面是一个 PDF、其中介绍了8315和8316之间的差异及其不同的固件型号:  

    e2e.ti.com/.../6761.MCF8316_5F00_5A_5F00_Vs_5F00_C.pptx

     此致、

    约书亚