This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC:用于控制3相电机以实现精确转向角控制的 TI 解决方案

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427428/tidm-threephase-bldc-hc-ti-solution-for-controlling-3-phase-motor-for-precise-steering-angle-control

器件型号:TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我想控制一个车辆转向系统内的3相 BLDC 电机、所以我想要 TI 的产品、该产品可以通过 CAN 接收输入作为转向角、并产生3相信号、我可以直接将该信号提供给汽车内的电机。

基本上、TI 的模块应该能够通过 CAN 接收转向角、并且应将转向驱动至通过 CAN 接收的特定角度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将需要使用诸如 C2000 MCU 之类的微控制器来实现 CAN 外设和电机控制。  https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中提供了一些 可用于您的项目的参考解决方案。

    1. servo_drive_with_can 示例。  通过 CAN 通信实现含传感器 FOC 速度控制、以用于发送/接收命令。 在您的情况下仍需要实现位置控制。
      1. C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\solutions\servo_drive_with_can
    2. 我们确实有一些实现位置控制的解决方案、但没有 CAN 通信。 都需要将不同的解决方案组合在一起。
      1. C:\ti\c2000\C2000_C2000SDK_5_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv Ware_Motor

    此致!

    Kevin