This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:双路逆变器空调项目的 MCU 和驱动器 IC 选择指南

Guru**** 2415530 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427007/drv10983-guidance-on-mcu-and-driver-ic-selection-for-dual-inverter-air-conditioner-project

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:MCF8329A、MCT8329A

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个 双逆变器空调 并探索合适的器件 和驱动器 IC 室外机(压缩机控制) 室内机 .

我对理解特别感兴趣 适用性和易用性 的值 德州仪器(TI)的 MCU 和 IC 投影. 具体而言、我想知道推荐哪些 TI 产品来控制 压缩机的 BLDC 电机 以及管理室内设备的整个系统。

您能否提供以下见解:

  • 非常适合的 MCU 用于双逆变器空调中的电机控制和系统管理、尤其是对于 压缩机中的 BLDC 电机 .
  • 建议的 寿命 以实现高效电机控制、尤其是考虑到 场定向控制(FOC) 六步控制 带来许多问题。
  • 最适合的 MCU 室内机 逆变器空调的差分电压。
  • 任何其他内容 参考应用手册或开发工具 这可能会简化该项目的开发过程。

了解具体的器件型号及其对空调应用的优势以及有关的指导将会有所帮助 电源效率 电机控制精度 可靠性 .

期待您的专家建议。

此致、
Naman Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naman Chauhan:

    您需要与 C2000/M0+论坛讨论获取微控制器建议。

    在这个论坛中、我们可以解释 BLDC 产品、此类产品是封闭内核。

    示例

    1.MCF8316C -基于 FOC 的集成式完整解决方案、可驱动电机高达50W 的额定功率、最大额定电压为40V (绝对最大值)

    2.MCF8329A -外部 MOSFET 解决方案(绝对最大值为60V)、适用于额定功率高于100W 的电机  

    3. MCT8316 -基于梯形的 FET 集成控制器  

    4. MCT8329A -基于梯形的外部 FET 的控制器。

    上面列出的内容无需代码、用户只需通过 I2C 接口与 Eh 终端设备电机进行通信/编程配置即可。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.