This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10866:建议更换 MAX6650EUB+

Guru**** 2415340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1425483/drv10866-replacement-suggest-for-max6650eub

器件型号:DRV10866

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助推荐 MAX6650的替代产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的咨询。 您能否提供有关应用、电机额定值(速度、电压、电流)的更多详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户应用是 FPGA EVK、他们需要 MAX6650来控制12V 直流风扇。

    无需特殊功能。

    MAX6650规格。 足以满足他们的需求。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是一种直流风扇控制器、在本论坛中、我们将讨论需要基于 FOC 或 TRAP 的控制的三相无刷直流电机。

    您可以向我发送消息、我将转发给不同的组。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.