This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901 CONFIG 寄存器写入

Guru**** 2415340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1427122/drv3901-q1-drv3901-writing-of-config-registers

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

如果我解释了 DRV3901-Q1封装中的软件正确无误(SPI.c、SPI_writeRegister ())、则必须遵循其中一个寄存器 CONFIG1 - CONFIG3的写入操作

进行写入。

这是真的吗?

如果是、原因是什么?

此致、

Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周早些时候向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    感谢您的提问。

    CONFIG 4具有寄存器组的 CRC。 如果写入任何配置寄存器、也需要写入 CRC。 因此、我们在任何 CONFIG 1-3寄存器之后写入 Config 4。

    谢谢!

    Ibinu